This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出分频器配置

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274931/lmx2820-output-divider-configuration

器件型号:LMX2820

你好  

在数据表中、 每个 RFoutput 中出现两个输出分频器:

但在第19页、我们有一个两个输出共用的分频器:

哪一个是正确的?  

我们需要对两个射频输出使用精确的相位、最好对两个输出使用相同的分频器、因此图7-1更可取。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有一个分频器、但分频器由多个块构成、两个输出都可以从其中一个块中抽取信号、因此、它们可以具有不同的分频。  

    如果 BOUT 输出频率相同、则两个信号来自同一个块输出、因此其相位相同。