This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:采用 ZDM 的1PPS 锁定需要很长时间、超过1小时

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277668/lmk5b33216-1-pps-lock-with-zdm-takes-long-time-more-than-1-hour

器件型号:LMK5B33216

您好!

1pps ZDM 存在问题、需要超过1个小时才能实现该问题。 我将使用1-pps 锁定来 锁定 DPLL3、使用48MHz TCXO 锁定 APLL3、使用96MHz PDF。 OUT0为1pps 输出、带 ZDM。 OUT4和 OUT5是156.25MHz、并将 PLL3作为输出源。 如果不启用 ZDM 模式、锁定时间不到10分钟。 但是、启用 ZDM 模式后、它花费了超过一个小时的时间才被锁定。 我想知道这对于 ZDM 模式是否正常。 如果不是、您能否向我发送信息以尝试缩短该时间? 或者、如果您有一个我可以尝试的 TicsPro 文件、请提供一个。 以下是我当前正在使用的屏幕截图。  

谢谢你。

永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youngho:

    您能否分享您使用1PPS + ZDM 获得1小时锁定时间的.tcs?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    这是我使用的文件。  

    非常感谢。

    永浩

    e2e.ti.com/.../48MHz VPS_5F00_XO_5F00_1PPS_5F00_zdm.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JTD_5F00_48M_5F00_156M_5F00_1PPS_5F00_2ndTI.tcs

    Jennifer、您好!

    此文件更具代表性、更能代表之前发送的屏幕截图。 这两种方法都可行、但如果可行、则使用这一种方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho,

    Jennifer 目前不在办公室。 请预计周一之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    不知道您是否试用了具有更短锁定时间的1pps ZDM。 您能告诉我一下吗?

    谢谢。

    永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youngho:

    1PPS 的预期锁定时间是1小时、因为它需要窄的 DPLL LBW (在本例中为1/TDC、为0.01Hz 或0.1Hz)。 这意味着 TDC 和 APLL 分子的更新要慢得多、从而导致锁定时间更长。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    1 pps 的锁定时间约为5-10分钟。 但当 ZDM 启动时、它花了 ah 小时锁定。 您是否知道如何在启用 ZDM 的情况下缩短锁定时间?  是否有任何使用 ZDM 且锁定时间更短的提示或用户案例? 在任何情况下、1小时的锁定时间对系统都是无用的。 这可能是我需要为我的系统中的 LMK5B33216使用解决的最后一个栅极。 请帮助解决此问题。

    谢谢。

    永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho,

     由于锁定时间延迟、我们不建议采用1-PPS + ZDM 组合。 如果1PPS 后恢复、DPLL 可能无法在启用 ZDM 时恢复它、并且可能再次锁定失败。

    此致、

    珍妮弗