This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:XOUT 输出是否正确?

Guru**** 706150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE949
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1285116/cdce949-is-xout-output-is-correct

器件型号:CDCE949

尊敬的产品线工程师

我在参考设计中使用 CDCE949。 原理图如下所示。 我已经移除了 R48、并且测得的引脚2 (S0)为高电平。 引脚1是一个外部信号发生器提供的1.8V/1.8V 1MHz 的方波。 在此条件下、根据数据表第15页的图6、预计 Y1~Y9和 XOUT 上会产生1MHz 信号。  

不过、下图所示的 XOUT 波形。 这是否正确和正常? 根据我的经验、它应该是一个1MHz 方波、我对吗? Y1~Y9以完全相同的频率符合我的预期。

感谢您的支持!

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    XOUT 引脚用于晶体振荡器(为什么 XIN/XOUT 红色箭头专用于 XTAL)、因此当使用外部时钟基准时、可能无法可靠地反映输入时钟信号。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    表达自己的观点并理解。 谢谢。

    此致、

    比尔