This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:为射频输出提供最大射频反向功率

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1276936/lmx2820-maximum-rf-reverse-power-into-rf-output

器件型号:LMX2820

在我们的设计中、其他放大源的射频功率可能会反馈到 LMX2820的输出引脚(RFoutAP、RFoutAN、RFoutBP、RFoutBN)、我们想知道这些引脚可以处理的最大反向射频功率是多少、在芯片启用开启、芯片启用关闭、馈开启、静音关闭、 看到什么呢? 我们的输出频率范围为14-18GHz、因此我们使用的是倍频器。

谢谢。

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们以前从未评估过这个特征、恐怕我们没有答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进、Noel。

    设计此器件的工程师有没有机会估算反向功率处理? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    在这种情况下、反馈多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们估算了+10~15dBm 之间的某个值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    提出了几个问题。

    PA 输出是交流耦合还是直流耦合到2820?
    2.客户会以不同方式退料。 对吧? 是否也有单端进给的情况?
    3. 喂回时将操作2820。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、再次感谢您的跟进。

    pA 输出将进行交流耦合

    2.我们打算使用 LMX2820单端。 因此、后馈将是单端的。 未使用的 P (或 N)端口将端接至50 Ω。 由于一个桥臂提供足够的输出功率、我们计划仅使用一个桥臂并节省平衡-非平衡变压器的成本;

    发生反馈时、LMX2820将处于启用 CE 或禁用 CE 模式。 目前、我们认为  当我们启用 CE 引脚对2820寄存器进行编程时、可能仍有反馈射频功率。 在其他时候、当反馈发生时、CE 会被禁用。 将始终向 LMX2820提供3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    将会反馈给设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这种情况的发生时间(以小时为单位)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进、Noel。 只要产品运行、LMX2820器件就会以脉冲方式看到反馈功率、例如50us 开启、250us 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们将在100K 通电小时内检查1:2 (on:off)占空比的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    设计反馈:

    后馈场景看起来没有问题。

    我们需要确保输出缓冲器处于断电模式、并且 LMX2820引脚上的入射电压不超过3.6Vpp。

    客户是否可以使用探头测量 LMX2820上的电压并共享波形。 与10-15dBm 的功率级别相比、它能让我们更好地理解。