你好。 我是苏永。
我们目前使用的是"LMK62E2-100M00SIAR"、原理图如下所示。
NC 和 OE 引脚与 VDD 同时接高电平。
我的问题如下
1. NC 管脚内部是否没有电路? 如果像我们的原理图那样将其设置为高电平、是否会影响该行为?
2.打开电源时 OE 引脚同时接高电平。 是否存在 VDD 和 OE 应遵循的电源序列?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我是苏永。
我们目前使用的是"LMK62E2-100M00SIAR"、原理图如下所示。
NC 和 OE 引脚与 VDD 同时接高电平。
我的问题如下
1. NC 管脚内部是否没有电路? 如果像我们的原理图那样将其设置为高电平、是否会影响该行为?
2.打开电源时 OE 引脚同时接高电平。 是否存在 VDD 和 OE 应遵循的电源序列?
谢谢。
尊敬的苏永:
根据本线程(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309546/lmk62a2-266m-lmk62e2-100m-osc-does-not-work-intermittently)中描述的间歇性行为、我实际上正在与设计团队进行核实、以确保当 NC 和 OE 都被拉高时没有影响。 我应该能够在下周早些时候提供最新情况。
就端接网络而言、数据表建议在正常的 LVEPCL 电平下、OUT_P 和 OUT_N 上使用150 Ω 接地。 您应该可以使用戴维南终端、但它可能会使输出振幅和共模电压与数据表上给出的典型值发生偏移。
此致、
康纳
尊敬的 Connor:
我们发现了一个独立于 NC 引脚的奇特东西。
在我们的测试 JIG 中进行测试时、我们重新创建了 OSC 不工作的情况。 当 VDD 的~时间大约为1.3ms ~ 7ms 时、这种现象在低于零温度(-10 μ V -20℃)时的概率非常高。 当稳定时间短或长时不会发生这种情况。 当 NC 引脚连接至 VDD 和悬空时、这个结果是相同的。 此标志也在标识62E2 17ZDD73上转载,但不在标识62E2 3BZER83上转载。
数据表中没有关于电源时序的内容。 请与您的设计团队联系、询问他们是否有关于计时的指导。
我希望这对您的流程有所帮助。
谢谢。
尊敬的苏永:
感谢您的更新。 我们的设计团队确认 NC 引脚不应导致这种类型的行为。
我们于2021年5月发布了 LMK62E2的新裸片版本、该版本提高了启动可靠性、尤其是在低温条件下。 您发现的单元似乎是在2017年生产的、而没有任何问题的单元是在2023年生产的。 如果可能、我建议将所有具有 旧日期代码(器件标识第2行的前1-2位数字给出了生产年份) 的器件切换为新器件。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
康纳
尊敬的 Connor:
感谢您的回答。 我还有一个问题。
在2021年5月发布之前的产品是否在低温条件下存在启动时序问题? 我的测试数据表明、这与功率时序与温度密切相关。
我们无法更换器件、因为已经生产出很多电路板、但我们可以更新软件。
一种替代方法是在发生 I2C 通信错误时复位转换器以为 OSC 供电、因为启动后 CLK 不会从 OSC 输出。 我们已经验证了此行为是否有效。 我们需要您对这一想法的看法。
谢谢。
尊敬的苏永:
是的、之前的裸片版本对低温很敏感、有时无法如您所描述的那样正确启动。 我认为对器件进行下电上电应该有效、直到输出时钟正常输出、据我所知、该问题仅在器件初始启动时发生。 另一种解决方案是通过在低温下下下电上电10次并查看是否发生任何故障来筛选旧材料。 如果器件连续10次通过启动、那么它很可能在低温下不会出现启动问题。
要解码器件标记、似乎只有第一个数字用于年份、第二个数字用于月份。 因此、以"17"开头的器件在2021年的第7个月进行了组装、并使用了旧的裸片版本、以"3B"开头的器件在2023年的第12个月进行了组装、并使用了新的裸片版本。
另一位消息人士称、新裸片修订版本实际于2021年第4季度开始投产、实际上我看到有关这方面信息存在矛盾。 为安全起见、对于未来的构建、最好确保组装日期至少为2022年或更晚的日期、或者执行至少包含10个功率循环的筛选程序。 请告诉我这是否解答了您的问题。
此致、
康纳
尊敬的苏永:
1.新裸片版本于2021年第4季度开始投产、建议使用组装日期为2022年或更晚的器件
2.最好在-40°C 左右进行筛查,以筛除任何敏感器件。 当温度高于此值时、可能会发生器件故障、但在较高的温度下发生故障的几率会明显较低。
3.使用旧芯片的缺陷器件的百分比是未知的,因为故障器件的样本量非常有限。 新的裸片版本未出现任何故障。
此外、仅需确认、到目前为止、您是否仅找到了1个有缺陷的单元? 还是有多个发生故障的器件?
此致、
康纳