This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:为什么从 VCC 到 VBACK 有两条路径

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1326280/bq32000-why-do-we-have-two-paths-from-vcc-to-vback

器件型号:BQ32000

专家、您好!

客户有一个问题、如下所示。 他们担心从 VBACK 到 VCC 的泄漏电流、BU 已确认不应存在泄漏电流。 但他们想知道、为什么从 VBACK 到 VCC 有两条路径(带二极管和无二极管)? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    使用备用电源时、所有开关都将断开、二极管将防止电流从备用电源流回 Vcc、Vback 与 Vcc 之间没有漏电流。

    由于二极管具有特定的压降、TCFE 用于提升 Vback 的电压。