This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:复位规格

Guru**** 1134140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343878/cdce6214-reset-spec

器件型号:CDCE6214

专家、您好!

我的客户想知道 VCC、并且复位时序是否合适。 但它们只能在以下数据表中找到。 您能否为客户提供合适的规格? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann:

    不确定这里具体的意思。  

    我们在11.1上电序列中如此说:

    "该器件对电源引脚供电没有限制。 从应用的角度来看、TI 建议同时应用所有 VDDS 或先应用 VDDREF。 数字内核连接到 VDDREF、因此会自动应用 EEPROM 的设置。"

    我建议使两个电源的时序在0.1ms 和30ms 之间斜升。

    谢谢。
    卡德姆