请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW 主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP、 LMK04832-SP、LMK04832
抖动有效的温度范围是多少? 是否有方法可以针对特定温度调整抖动? 我专门以 LMK04832-SP 和 LMX2615-SP 为目标。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抖动有效的温度范围是多少? 是否有方法可以针对特定温度调整抖动? 我专门以 LMK04832-SP 和 LMX2615-SP 为目标。
Daniel、您好!
该数据库包含室温下的典型数据、工具中没有与温度相关的数据。
VCO 频率随温度而变化、因此 Vtune 会随温度而变化。
在 LMX2615中、40MHz 随着 Vtune 而变化、变化范围可能为30至 KvCO/V。 您可以使用 PLL Sim 并手动调整 Kvco 以仿真相位噪声变化。
在 LMK04832中、VCO 调谐范围相对较窄、KVCO 变化较小、可能为 KVCO/V 10MHz。