This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:REFn 引脚的输入阻抗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1452787/lmx2694-sep-input-impedance-for-refn-pins

器件型号:LMX2694-SEP
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

LMX-2694-SEP 合成器上的基准 IN 引脚上是否有输入阻抗信息?  我们要将其连接到差动 CMOS 振荡器、需要更好地了解这些引脚的负载。

我没有看到此器件的 IBIS 模型、但我使用 LMX2594 IBIS 模型作为替代产品。 仿真后、OSCin 输入端引脚的输入电容看起来等效为~ 0.15pF。 这似乎正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    输入为高阻抗、每个引脚上的输入电容约为1.2pF。