This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:CCS7中仍支持数据快照查看器?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568276/ccs-66ak2h14-data-snapshot-viewer-still-supported-in-ccs7

部件号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

CCS7中是否仍支持数据快照查看器,或者模拟器是否已提供此功能?

按照此处所述的步骤操作:
processors.wiki.ti.com/.../Crash_Dump_Analysis

我们收到错误消息:

C66xx_0:在长度0x7ff0的第0页上,在0x1080万处写入内存块时出现问题:此驱动程序不支持此操作

此致,

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可能获得导致此错误的转储? 如果您愿意,您可以通过电子邮件将其发送给我,而不是在此处发布。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我收到的离线建议解决了问题:

    DSV设计用于阻止调试器“意外”写入,因此您只能看到要分析的数据,而不能看到来自表达式视图的任何内容。  

    但是,通过将环境变量TI_DS_ENable_DSV_writes设置为1,可以使CCS 7中的DSV“可写入”。

    感谢您的大力支持。

    此类服务,

    1和0