This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:TMS320C6416T

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572988/tms320c6416t-tms320c6416t

部件号:TMS320C6416T

您好,  

我有 DSP入门套件(DSK) TMS320C6416T,我正在使用它进行一些研究,我将它连接到Windows XP戴尔笔记本电脑,我连接DSP,运行DSK诊断实用程序对其进行测试, 然后将DSP连接到代码编写器,然后开始在DSP上执行我的代码。

现在我有了Macbook,我想将DSP连接到它来做一些其他研究

是否有用于Macbook的代码编写器和DSK诊断实用程序? 它能像以前一样在窗户上工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aksho,您好!

    我已将此信息转发给SW专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您从下载CCS wiki中所见,MAC OS支持6.1 3之后的所有CCS版本。
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    请先阅读发行说明和不受支持的功能,然后再选择此选项。

    此外,您使用的设备相当成熟,因此软件项目可能是在较早的非覆盖版本的CCS中创建的,因此可能需要一些移植工作。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MacOS的CCS不支持C6000。

    抱歉
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    Windows 10怎么样? 它是否支持C6000?

    另外,我想知道CCS for Mac O.S支持哪些DSK套件。如果我想购买新套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    windows 10怎么样? 它是否支持C6000?[/QUOT]

    Windows上的CCS支持C6000

    aksho Malek 说:
    另外,我想知道CCS for Mac OS可以支持哪些DSK套件。如果我想购买新套件?

    见 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/MacOS_Host_Support_CCSv7

    谢谢

    KI