This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5410A:无法在Linux中使用CCS 5.5 .0.0.0077万 设置目标配置

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583984/ccs-tms320vc5410a-cannot-setup-target-configuration-with-ccs-5-5-0-00077-in-linux

部件号:TMS320VC5410A

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我需要通过XDS100V3调试基于VC5410A的主板的代码。 我使用CCS  5.5 .0.0.0077万。项目编译正常,但我无法设置目标配置。 目标配置设置的“基本”选项卡上似乎没有C54x目标。 当我尝试手动添加C54x CPU时(在"高级"选项卡上,"添加CPU"),我收到"无法找到合适的设备驱动程序..."错误。

搜索确认在ccsv5/ccs_base/emulation/drivers中没有所需的驱动程序(C55x驱动程序libtixds55x.so存在,但C54x没有相应的驱动程序)。

那么,我的问题是,如何在 Linux中的CCS 5下为TMS320VC5410A到XDS100V3设置目标配置?

操作系统- openSUSE 11.4 ,CCS  5.5。0.0.0077万。

谢谢大家,Mike。