This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:试用示例代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579137/ccs-tms320f28377d-trying-example-codes

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对TI微控制器有新的了解

我想在C2000ware文件夹下尝试一些示例代码。

例如,“C:\ti\c2000\c2000Ware_1_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \linky\cpu012000 \linky\cpu01”2837” ,我可以成功构建它。 但我想在我的F2.8377万D实验套件中加载代码。 我有 一个黑鹰

USB2000 编程器,要使用它,我要单击右侧的投影->属性,在常规选项卡下,我要选择TMS320F28F377D作为变体,选择Blackhawk USB2000控制器作为连接,然后单击“确定”

此步骤构建过程后的按钮在“2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd” 文件中给出60个错误错误错误描述只是像#1.0264万这样的数字  

解决方案是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在项目属性中更改了设备,我怀疑您的项目中现在有多个链接程序命令文件(.cmd)。 最初随示例附带的一个,现在是设备的默认一个。

    如果我为F2.8377万D创建了新的projet,我的项目中将得到28x37x_flash_lnk_CPU1.cmd。 除了RAM文件外,您还看到此文件吗? 如果是,请右键单击它并选择资源配置->从构建中排除。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决  

    谢谢你。