This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:建议窗口结果过滤器限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606297/ccs-codecomposer-advice-window-result-filter-limit

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

在CCS 6.0 中,如果选中“Provide advice on optimization techniques (--advicat: performance)”(提供优化技术的建议(--advice:性能)),则将其设置为“All”(全部)。  编译时(使用优化-O3),建议窗口(窗口->显示视图->建议)似乎只显示100个条目(例如 过滤器匹配260个项目中的100个)。  似乎没有任何方法可以更改文件范围或扩展限制。  但是,通过按资源名称排序,您可以查看列表的某些底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最新版本(7.2)中看到了相同的内容。  每类建议的内置限额似乎为100。  在我的情况下,我可以让IT对Power Advice执行相同的操作。  只有前100个项目可用。

    我怀疑这是出于显示屏的性能原因。  我会检查。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “建议”视图源自“问题”视图。  在问题视图中,有一种方法可以更改项目数限制,使其从默认值100更改。  似乎存在这样一个问题:更改此限制不会影响建议视图。

    但是,我通过配置问题视图以显示反馈,找到了解决问题的方法。

    在问题视图中,单击右上角的小向下箭头。

    然后选择配置内容

    然后取消选中限制框并选中该框以显示信息。

     A

    单击确定后,问题视图将显示建议内容:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我还没有机会尝试,但也许基于每个文件而不是整个项目提供建议也可能是减少列表的一种方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了一下,它很有效。 您可以在项目级别禁用建议,然后在项目资源管理器中右键单击某个文件,然后更改该文件的生成选项,以启用每个文件的建议。

    此致,
    John