This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:重新编译项目中包含的库

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623071/ccs-codecomposer-recompile-libraries-included-to-the-project

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

如果我在CCS 6.2 中修改包含在项目中的文件中的内容 ,如何编译它们?  

例如,当我在包含的路径中修改它时,看不到任何效果,但是将该文件复制到我的目录中可以正常工作。 我尝试将该文件位置添加为工作区变量并将其添加以生成变量,但它不起作用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我确保我正确理解问题。 您是否说您对头文件进行了一些更改,但包含这些文件的源文件在下一个项目生成过程中不会重建? 你在文章标题中提到"图书馆",所以我想澄清你所指的确切内容。  

    如果问题与头文件更改有关,但未触发包含该文件的源文件的重建,则在CCSv6的某些版本中存在一些与此相关的已知问题。 如果您可以选择使用CCSv7,我建议尝试查看问题是否仍然存在。 CCSv7可 从此处下载和安装