工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个基于5.3 (编译器:7.4 .0)构建的代码库。 现在我想将它迁移到7.2 (编译器:8.1。3)。 当我尝试在7.2 中构建时,我收到错误消息说无法装入内存。 因此,我需要在 lnk.cmd中将我的库和.text的某些部分从L2SRAM重新定位到DDR3。 所有其他设置均未更改。 有人能告诉我为什么.out文件大小不同,需要使用相同的代码库更改lnk.cmd吗?
Exact CCS控制台:
错误#1.0099万-D:程序
将不适合可用内存。照射行程定位失败
“dpTemporaryWorkMemory_L2”一节大小0x1000。 可用内存范围:
L2SRAM大小:0xecf00未使用:0x7d最大孔:0x60
我不想更改lnk.cmd吗? 有没有方法可以使用7.2 和 编译器:8.1。3来实现这一点。
谢谢
Pradeep