主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXL,CC2640 , SEGGER, CC1310, CC1350, CC3220SF, TM4C1294NCPDT, MSP432P401R, CC2640R2F, MSP432E401Y, TM4C123AH6PM,鳄鱼
工具/软件:Code Composer Studio
使用我们的XDS110时调试器中的单步非常缓慢。 每个单步操作需要一秒到几秒。
相比之下,当我们使用EK-TM4C123GXL的ICDI来调试我们的主板时,感觉非常快和快速。 每个单步操作只需一小部分时间。
由于XDS110速度太慢,因此它几乎不能用于调试。 也许我们需要以不同的方式配置它?
目前我们的目标配置如下:
调试探测器选择:仅安装了一个XDS110
功率选择:目标供电功率
电压级别:默认值
JTAG TCLK频率(MHz):固定的默认2.5MHz频率
JTAG信号隔离:在最终断开时隔离JTAG信号
JTAG / SWD / cJTAG模式:我们尝试了两种不同的设置:"JTAG (1149.1),SWD和cJTAG已禁用"和"SWD模式-辅助COM端口为目标引脚。"
子路径0属性:
端口号:16
初始配置:未选中
自定义配置:未选中
键入:legacy
强制配置:已选中
伪:选中
CPU属性(Cortex M4 CPU)
旁路:未检查
初始化脚本:"..\..\emulation \gGEL\tm4c129encpdt.gal"
访问端口指示符:0x200万
TraceDeviceId: 0x0
我们的主板通过标准ARM 10引脚调试连接器暴露以下引脚:
1-通过100欧姆1/4W电阻器拉至VCC
2 - TM/SWDIO
3 -接地
4 - TCK/SWCLK
5 -接地
6 - TDO/SWO
7-未连接
8 - TDI
9—接地
10-重置
软件版本信息:我们正在使用CCS版本:7.2 .0.0.0013万 ,Windows 10 x64版本1709 Build 1.6299万.192 ,Java版本1.8 .0_161。