This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:3.3 的代码覆盖率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664606/ccs-codecomposer-ccsv3-3-code-coverage

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用3.3 来显示源覆盖范围。 我使用 了http://processors.wiki.ti.com/images/8/8f/CodeCoverageTIDC2007Dallas.pdf 

行数:最小  
行数:最大  
行号  
源行  
总说明  
cycle.cpu  
L1p.Miss总结  
l1p.未 命中.summary_rate %  
l1d.未 命中。读取  
l1d.未 命中.read_rate %  
l1d.未 命中.write  
l1d.未 命中.write_rate %  
L1p.Miss冲突  
l1d.未 命中。冲突  
L1P.HIT  
l1d.hit读取  
l1d.hit.write  
CPU.instruction.condition_false  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在您的帖子中没有看到问题。 您是否想要提出问题或您发布的内容是陈述?

    如果您在使用工具或代码覆盖功能时遇到问题,很遗憾,由于我们不再支持Code Composer Studio 3.3 v,因此我们的帮助能力将受到限制。

    如果这只是对消息或函数的简单怀疑,请随时将其发布在此处,希望其他开发人员能够为您提供帮助。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我似乎把这个问题截断了。 我运行了收集覆盖范围数据的程序,但我没有获得带颜色代码行的输出xls文件,因为我的测试环境没有Excel。 我想从输出csv文件重新创建它。 上面哪一列用于指示行是否已执行? 是否对每列显示的内容进行了描述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通过查看您发送的演示文稿的第25页和第26页,"行数"列指示行执行的次数。 除零之外的任何内容都至少显示一次到达该行的代码。

    如果我没有记错的话,3.3 的帮助是非常全面的,它可能是每个列的一个很好的信息来源-不幸的是,我没有在这里安装此版本来为您仔细检查。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔