This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:有关使用开发板的问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596537/ccs-tms320f28377s-questions-about-using-the-development-board

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

TI工程师您好!

我目前正在使用开发板(LAUNCHXL-F2.8377万S+BOOSTXL_BUCKCONV),我可以正常编译和运行程序。但当我更改主程序中的变量值时。(FLOAT GUI_ItripSet =FLOAT 6.0 GUI_ItaSet 8.0 ;)编译过程中会出现如下错误:

造成此问题的原因是什么? 我应该如何解决这个问题? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进入CCS论坛。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用的是什么版本的CCS? 您是否将文本编码更改为GBK?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki-Soo Lee!

    我的版本:CCSGBK。如何将文本代码更改为6.2 ?出现此问题的原因是什么?