Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
我们在 CCS2.21中创建了一个非常旧的 C6415 DSP 项目、希望将其迁移到更新的 CCS 版本和工具集。 我们已通过 CCS3.3迁移该项目、然后将其迁移到 CCS8.1、以获取最新的工具和库。 此项目构建、在调试器中加载、并以大多数方式使用 CCS3.3和 CCS8.1进行构建、但我们的以太网输出遇到问题。
我发现了这个问题、就是项目从 CCS2.21转换为 CCS3.3的最初迁移步骤。 通过新安装的 CCS2.21重新编译工程、以太网输出正常工作。 使用 CCS3.3转换和编译相同的项目代码后、以太网输出失败。
从许多年前的其他帖子中、似乎有一些迁移指导文档用于从 CCS2转换到 CCS3、以及/或有关从 BIOS4X 迁移到 BIOS5X 的文档、但这些帖子太旧了、指向这些迁移指导文档的链接似乎被破坏了。
是否有人可以为我提供这些非常旧的迁移文档的工作链接或参考? 或者其他一些关于在从 CCS2迁移到 CCS3时如何检查以太网正常运行的建议?
谢谢、
Bob