This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在 Code Composer Studio 中安装 SDK

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/980984/unable-to-install-sdk-in-code-composer-studio

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

当我启动 Code Composer Studio 并打开 Resource Explorer 时,我收到一个奇怪的错误,显示“Error:scanning for file system changes - failure (error is socket Hang up)"(错误:正在扫描文件系统更改-失败[错误是套接字挂起])。 尝试安装 SDK 时会出现相同的问题。 SimpleLink Academy 安装正确。 此外、软件包管理器还显示软件包对于 SysConfig 1.5不可用。 请查看所附图片。

文件系统扫描错误。

软件包管理器中无法使用 SysConfig

正确安装简单链接学院

SDK 安装错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 eclipse 错误登录 /.metadata/.log?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3835.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 日志中没有太多有用的信息。 您能否:

    1) 1)单击 Rex 中的"错误"链接以查看错误消息、然后提供该信息:

    2) 2)生成 云代理日志时重现问题。 对日志进行压缩并附加到此主题

    3) 3) 从发送最新的 tirex 日志 /ti/tirex-localserver-3.7.1/.logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击该错误会显示套接字挂起。 请查看下面的屏幕截图

    无法生成云代理日志。 我遵循了提到的步骤。 但没有在 c 驱动器中创建 temp 文件夹。 我尝试恢复 code composer studio 和 PC。

    以下 zip 文件 来自 /ti/tirex-localserver-3.7.1/.logs.

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2021_2D00_02_2D00_23.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击该错误会显示套接字挂起。 请查看下面的屏幕截图

    无法生成云代理日志。 我遵循了提到的步骤。 但没有在 c 驱动器中创建 temp 文件夹。 我尝试恢复 code composer studio 和 PC。

    以下 zip 文件 来自 /ti/tirex-localserver-3.7.1/.logs.

    e2e.ti.com/.../0820.tirex_2D00_2021_2D00_02_2D00_23.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    关于 TI Cloud Agent 日志、我意识到该说明适用于外部浏览器云代理。 我们需要 CCS 的日志。 您能否按照相同的说明操作、而改为修改 中的 bat 文件: \ccs\ccs_base\cloudagent? 然后提供日志。 很抱歉造成混淆。

    在我们调查此问题时、请注意、您可以手动下载 SDK 并通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK 自行安装

    谢谢、

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心误按了"TI 认为已解决"按钮。 请"拒绝""建议的答案"。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编辑了 cloudagent.bat 文件、但它不会在 c 驱动器中创建日志文件。

    在尝试安装任何 SDK 时、编辑 Cloudagent.bat 文件会导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rejin Jacob "]我编辑了 cloudagent.bat 文件,但它不会在 c 驱动器中创建日志文件。

    您在哪里指定了日志文件的位置? 您是否尝试重新启动 CCS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次查看了 bat 文件、我发现您不需要添加这些额外的行。 您只需取消批处理文件中的第4-6行的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 cloudagent.bat 文件。 但仍不会创建临时文件。 请检查 bat 文件的内容是否正确。 已尝试重新启动 code composer studio 和 Resource Explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还必须取消注释第4行。 TI_DS_ENABLE_LOGING 必须设置为"1"。