This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6711D:尽管测试连接通过、但使用 CCS 连接到目标时出错

Guru**** 1866200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968098/ccs-tms320c6711d-error-connecting-to-target-with-ccs-despite-test-connection-passing

器件型号:TMS320C6711D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS 10.1.1.00004和 Blackhawk XDS560v2仿真器。 为了进行调试、我创建了"Hello world"示例应用程序。 如果我在目标配置窗口中运行测试连接、我会始终获得通过的所有测试、而不会跳过或失败。 虽然我也尝试过较低的值、但我目前已经将 TCLK 设置为5MHz。 当我运行调试时、我获得"连接到目标时出错:(错误-1060 @ 0x0)"。 有趣的是、如果我启用 CCS 支持中的调试服务器日志、那么 hello world 将经常启动调试会话。 但是、如果我在主应用程序中尝试此操作、即使调试视图可能打开、调试命令(例如 View memory)也没有响应。 您对可能出现的问题有什么想法或建议吗? 我假设、随着测试连接持续通过、我有一个可靠的 JTAG 连接、但为什么这种行为不正确?

非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 USER="Michael Wells"]如果我在目标配置窗口中运行测试连接,我始终可以获得通过的所有测试,而不会跳过或失败。 虽然我也尝试过较低的值、但我目前已经将 TCLK 设置为5MHz。 当我运行调试时、我获得"连接到目标时出错:(错误-1060 @ 0x0)"。 有趣的是、如果我启用 CCS 支持中的调试服务器日志、那么 hello world 将经常启动调试会话。 [/报价]

    根据"测试连接"通过的事实以及仅运行主应用程序时出现的错误类型、问题似乎是特定于应用程序的(由目标应用程序引起)。 请参阅以下链接、了解有关错误消息的更多详细信息以及有关如何解决错误消息的建议:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-hung

    谢谢

    Ki