This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:输入电流限制

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873799/ccs-boostxl-drv8301-input-current-limitation

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

 我正在使用 F28069M launchpad 和 DRV 8301来旋转小型电机、但我想控制加载电机的输入电流。  

从5A 更改为2.8A  

是否有办法这样做?

如果您可以向我指出任何示例(解释等)

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济南

    感谢您在论坛上发帖!

    您是否正在使用我们的电机驱动器 EVM? 或您自己的电路板?  

    您使用的是 GUI 软件还是自己的代码?

    这通常是通过实现电流控制环路或使用板载电流测量和限制软件中的电流来实现的。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您的回复。 我使用自己的板(F28069M Launchpad 开发套件和 Boostxl-DRV8301 评估模块)、使用 CCS v9和通用 GUI。  

    我仍然是这种环境的新手、我正在使用 Motorware 的实验。  

    我对编码不是很了解、因此、如果您指出我可以在哪里找到"电流控制环路"、我指的是类似示例或应用、那将会很有帮助。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济南

    由于您使用的是 TI 电路板和软件、C2000团队应能够帮助您进行电流控制。  

    我会将您的帖子转发给他们、该帖子将留在这里。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在您使用的 TI EVM 板上控制电机的输出电流、这将间接控制输入电流。 如果要直接控制输入电流、则必须添加直流总线电流传感器。