Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 CC3220SF、 OPA4342
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在+5V 侧集成一些硬件引脚21至26。 小型测试硬件只是一个带有一些 LED 和一个测试开关的快速引脚设置。
现在、我只是尝试通过代码和 AWS IoT。syscfg 窗口启用其中一个 LED。
我用下面的屏幕截图来描述这种情况。
我看到生成的代码并且正在使用代码、必须喜欢标准 LED 开/关代码库。 红色 LED 的代码工作正常、但我似乎无法找到 LED (来自焊接的外部板)无法工作的原因。
在我的代码中、我调用了两个函数、它看起来不会亮起。
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_LED_0、CONFIG_GPIO_LED_ON);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_FM_LFT_DN、CONFIG_GPIO_LED_ON);
但标准 (CONFIG_GPIO_LED_0 -板载) LED 工作正常。
是否缺少需要配置的内容?
我甚至要设置以下内容、但不确定是否需要、但我确实注意到在某些示例代码中 CONFIG_GPIO_LED_0的配置方式相同。
GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_FM_LFT_DN、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
我主要使用的是发布/订阅示例应用程序以及 集成在一起的开箱即用示例应用程序。 我还在使用 AWS IoT 插件代码库。
我们非常感谢您的任何帮助、因为我真的很喜欢这一个、而且对 TI 硬件有些陌生。