This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:tms320C6670

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6670
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882273/ccs-tms320c6670

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用的是 tms320c6670。 我想在项目中使用时钟和计时器。

现在、我的 DSP 的频率为1000000000Hz。 默认情况下、请告诉我使用系统时钟时的系统节拍周期、以秒为单位。 阅读有关在我的 DSP 中使用时钟和计时器的一些内容是非常棒的。 还需要了解如何更改 DSP 的系统周期。

非常感谢!

Liashchonak Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果以1GHz 运行 CPU、则系统节拍为1ns。

    请参阅计时器用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sprugv5a/sprugv5a.pdf。 请注意、定时器的时钟频率为系统时钟的1/6、即166MHz。 一个计时器节拍为6ns。

    要更改系统节拍、请更改 PLL 倍频器和分频器。 将 CPU 设置为1GHz 运行的方式是您可以更改运行速度较低的 CPU 的位置。

    此致、Eric