This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1843:如何使用源代码方法降低毫米波雷达应用的功耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891854/ccs-iwr1843-how-to-down-the-power-consumption-for-mmwave-radar-application-with-source-code-method

器件型号:IWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI

             毫米波传感器的功耗方法有源代码或配置设置 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丰田:

    您是否正在寻找低功耗状态或完全切断器件电源?

    这也适用于汽车或工业应用?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

                   终端用户认为 TI 雷达解决方案 在运行模式雷达 模块中的温度非常高、并且始终开启的功耗不是很好  

                   设计适用于 非汽车应用 ,可能是 CMOS。 或仅无 用户指南。  

                   在其他 IC 解决方案中,始终为  用户设置运行周期调优寄存 器(打开 100%~ 10% )我没有 TI IC 设计人员在  这些 毫米波传感器中设计此功能? 或仅无文档 。

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丰田:

    我需要一些时间来研究这个问题、我将在下周的某个时候为您提供更新。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

                  工业应用始终具有低功耗模式、正常模式、高性能模式和完全运行模式。

                 它都处于运行模式 、但我们可以通过寄存器设置来设置1%~ 100%的运行

                 我们通过 TI 解决方案演示访问最终用户 、他们对此解决方案提出了很多问题。 但功耗是 目前设计的关键问题。

    BR