This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:如何使用一台 PC 调试两个 C2000器件

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891534/ccs-tms320f28388d-how-to-debug-two-c2000-devices-with-one-pc

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 

您能否建议如何使用一台 PC 调试两个 C2000器件?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米其基-圣、

    为双器件创建目标配置的过程显示在自定义目标配置页面中、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html 

    之后、使用 CCS 调试多核器件时会显示几种技术和特性、位于:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_multi-core-debug.html

    请记住、同步和数据共享功能与器件非常相关、有些甚至与硬件路由相关联(例如、跨多个器件的同步)。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

     

    您提到的是多核器件吗?

    我们客户的问题是如何使用一台 PC 调试两个 C2000器件。

    客户希望调试 Piccolo 和双核 Delfino、它们都具有 JTAG 接口、每个接口都有一台 PC。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米其基-圣、

    第一个链接介绍了在单个链中创建多个器件配置的详细信息。  

    第二个链接显示了可用于调试这些多器件配置的功能。  

    另一个详细信息是允许调试多个器件的电路板/电路设计。 这反映在  《XDS 目标连接指南》页面的目标连接设计部分、位于:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html

    对于 F28x 器件、需要在所有器件之间连接 EMU0/1引脚、以允许跨多个器件进行交叉触发(同步)。 某些器件(例如 F28069)没有这些引脚、因此无法实现。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔