This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2700EVM:在 DRV2700EVM 上对 MSP430进行编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879316/ccs-drv2700evm-programming-the-msp430-on-the-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区:

我将试用用于压电式控制应用的 DRV2700驱动程序并评估该芯片、我正在考虑购买 DRV2700评估模块 DRV2700EVM。 由于我想在微控制器上实现我自己的逻辑、我想知道 闪存我自己的程序需要什么。  

我从未使用过 MSP430器件、因此请回答我的问题:

用户手册中规定了一些用于对评估模块进行编程的可选硬件。 根据我的理解、我需要以下内容:

用于编码/编译的 CCS IDE

JTAG 编程工具(我找到了 MSP-FET)

我还理解 EVM 使用 Spy-bi-Wire 接口进行编程/调试。 我是否需要任何类型的适配器来连接 MSP-FET 探针?

我还很高兴收到一些有关 MSP430处理简介的一般信息/链接、老实说、我有点迷路了。

提前感谢您!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    从 MSP430的角度来看、对 MCU 进行编程所需的一切就是将编程器的 JTAG 编程引脚连接到器件的 JTAG 编程引脚。 图 2-3中的《MSP430硬件工具用户指南》描述了2线 SBW JTAG 连接。 传统上、在 MSP-FET 编程器上、使用的连接器是标准14引脚 JTAG 连接器;但是、正如您在 DRV2700EVM 上看到 的、JTAG 连接器不是标准14引脚连接器、因此您可以使用跳线手动将编程器正确连接到 EVM。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回答和澄清!

    此致、

    Tom