This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320C6727B:硬件调试器与最新 CCS 上的 C6727兼容

Guru**** 2582305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890326/ccs-sm320c6727b-hardware-debugger-compatibility-with-c6727-on-latest-ccs

器件型号:SM320C6727B
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UETMDSEMU560V2STM-U

工具/软件:Code Composer Studio

过去、我们使用 Spectrum Digital XDS510USB PLUS 仿真器通过 JTAG 对 C6727 DSP 进行硬件调试。 但是、我们无法在任何以 CCSv5开头的 CCS 版本上使用此工具执行调试。

在调试 C6727 DSP 时、哪些硬件调试器与当前的 CCS 版本兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最兼容的调试探针是 XDS560v2类:TMDSEMU560V2STM-U 和 TMDSEMU560V2STM-UE。 此调试探针适用于自4.0以来的所有 CCS 版本。  

    但是、您看到 XDS510USB Plus 和 CCSv5之间不兼容、这让我感到惊讶。 安装 CCSv5时、您是否选择了 Spectrum Digital 探针支持?  

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:CCSv5_installation 

    我不确定您是否打算执行代码开发或仅执行调试/维护、但将现有代码从此类早期版本迁移到最新的 CCSv10是一项非常复杂的任务。 更不用说、DSP/BIOS 实时分析工具在较新版本中不再受支持(完全支持基本 JTAG 调试)。 保持较旧版本的唯一缺点是缺少 Windows 10支持。   

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔