This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-050011:TIDA-050011参考设计/ TIDA050011FW 问题

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898321/ccs-tida-050011-tida-050011-reference-design-tida050011fw-problems

器件型号:TIDA-050011
主题中讨论的其他器件:LP5024MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我正在尝试运行"各种 LED 环形灯照明图案参考设计"的示例代码(TIDA050011FW)、但在刷写 FW 后、没有 LED 闪烁。

我尝试的第一件事是测量 LaunchPad 上的 I2C 时钟,因为 在我看来,应该总是与 LP5024通信以查看..... 但我不能在提供的 SCL 引脚(P6_5)上测量任何东西。

我要使用的内容:

- MSP432P401R Launch Pad

- CCS

我可以在没有错误的情况下构建软件...我只有下面的两个警告,但我认为这些警告不重要。  

1) 1)说明资源路径位置类型产品 SimpleLink MSP432P4 SDK v1.60.0.12当前未安装。 将使用兼容的版本3.40.1.02。 TIDA050011FW TIDA050011FW 问题

2)说明资源路径位置类型此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 16.9.4.LTS [MSP432]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 20.2.0.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 TIDA050011FW 属性问题

为了检查我的系统是否正常工作、我从 TI Resource Explorer 刷写了"GPIO_TOGGLE_OUTPUT MSP_EXP432P401R_nortos_gcc" DriverLib 示例。 闪烁正常.... P1.0上的 LED 闪烁,我也可以调整 LED 的频率..... 因此、系统对我来说一般是可以的。

我现在向您提出的问题是:

您能否检查软件并告诉我它是否一切正常?

今天、我将开始检查引脚映射和其他基本功能是否正常、但需要一些时间、因为这是我第一次使用 TI 的 LaunchPad 及其软件结构。

感谢您的提前帮助!

Thomas Kober

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    I2C 线路上是否有上拉电阻器?  它们是否一直很高?   您是否使用调试器运行代码以查看代码是否在任何位置挂起?   

    我认为您的错误可能还可以、但 I2C 驱动程序可能自 MSP430P4 SDK v1.6以来发生了变化。  您能否尝试使用 TI Resource Explorer 中的 I2C 主设备示例之一来查看 I2C 线路上的工作情况?

    我有一个 MSP432P401R Launchpad、但我无法使用 I2C 板进行实际测试。  也许在今天晚些时候或明天、我至少可以尝试在我的环境中构建代码并刷写到电路板上。   

    谢谢、

    JD