主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
如何捕获输入信号并测量来自外部源的占空比。
应通过 HET 端口引脚执行捕捉。
谢谢
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 QJ、 主机操作系统(Windows 10、64位)/XL2-RM46 LaunchPad/XDS110
我尝试捕获外部信号以找到占空比(sec/ms/ns)、在这里、我手动提供3.3V (输入)、并在几秒钟后从 J11 (引脚35)断开引脚、这只是 ECAP1。 我的目标是从 eCAP1计算时间(占空比/导通时间)、它捕获的是相同的还是错误的方向。
注意:ECAP 驱动器使能、标记了引脚复用(eCAP1);其他引脚禁用 VCLK4_FREQ=80MHz
PFA。 请提供指导
……………μ A ///////////////////////////////////////////////////// …… ……………………μ A 。
谢谢
摇滚