This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS:除非对设置 SWT_GTK3=0的 EXT_EP-9563应用变通方法、否则 Linux 下 CCS 9.3.0中的"Stack Usage"视图显示不正确

Guru**** 2188815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886812/faq-ccs-stack-usage-view-in-ccs-9-3-0-under-linux-displayed-incorrectly-unless-apply-work-around-for-ext_ep-9563-of-setting-swt_gtk3-0

工具/软件:Code Composer Studio

对于 Ubuntu 18.04.4 LTS 下的 CCS 9.3.0、"Stack Usage"视图未显示"Inclusive Size"列。 例如:

如果在 启动 CCS 之前设置 SWT_GTK3=0、这是 CCS IDE 在 Linux 上打开 ROV 和 Rex 时鼠标移动时闪烁的变通方法、 则显示包含的大小:

是否值得更新 EXT_EP-9563或 [常见问题解答] CCS Linux 中的某些视图(如 Getting Started 视图、App Center、Resource Explorer 和 Code Analysis 视图)为空。 如何解决此问题? 提到"Stack Usage"视图也会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您报告此问题。 尽管有相同的根本原因、但我还是为此单独提出了一个问题、因为症状不同。

    跟踪 ID 为:EXT_EP-9739

    我还对这个主题提供了常见问题解答。

    谢谢

    Ki