请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 工具/软件:Code Composer Studio
你好,支持者!
我有2块板、1块要发送、1块要接收。
发送端:(通道4)我定期发送20ms 1数据包。
-接收端:(通道2)
+当我接收单播时、波形如下(数据包丢失率< 1%)
+当我接收多播或广播时、波形如下(~5-10%数据包丢失)
您能解释一下为什么这样的波形、丢失的数据包数量?
谢谢!
VU。