This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2407A:lf2407A

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967454/ccs-tms320lf2407a-lf2407a

器件型号:TMS320LF2407A

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在 CCS V3.3上运行项目。 在 Windows XP 操作系统上。 编译 c 程序后、CCS 出现错误。

生成错误:无法运行 dspcl

我应该如何处理此错误? 它是与项目文件缺失相关还是与其他方面相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来 CCS 无法找到24x 编译器。  

    您是否拥有支持24x 的 CCSv3.3版本? 并非所有版本都有。 您的 CCS 3.3版本的确切版本号是多少

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS_3.83.83.83.3.20白金版本。

    我需要编译导入的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sourcabh Adhyapak"]我使用的是 CCS_3.83.83.83.3.20白金版本。

    此版本不支持24x。

    若要使用支持24x 的 CCS 3.3版本、您将需要其许可证。 您有现有的吗?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 CCS3.3的许可证。 但在现有 CCS 中、它们显示的是24xx。  

    我认为我们需要正确设置 CCS3.3并将 dll 文件链接链接链接到 CCS3.3

    如果我们想购买许可证、那么它的成本是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Sourcabh Adhyapak"]如果我们想购买许可证,该许可证的成本是多少?[/quot]

    请参阅产品页面:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3

    谢谢

    Ki