This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口需要固件更新

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967141/ccs-msp-fet-error-initializing-emulator-a-firmware-update-is-required-for-msp430-debug-interface

器件型号:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 版本6中运行 Code Debug 时、它可以完美地工作。

但是、当我们在 CCS 版本9中执行相同操作时、会抛出以下错误。

我还没有更新、因为我想在两个平台上运行 MSP-FET430UIF 调试器接口。

更新固件是否会导致兼容性问题?

此外、我如何处理此问题?

此外、如果此更新导致某些问题、如何执行回滚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 CCSv9中更新固件、那么下次运行 CCSv6时、它将提示您更新固件、并对与 CCSv6兼容的固件进行编程。  基本上、每次在 v6和 v9之间切换时、都会提示更新固件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。