This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:与时钟和时间函数相关的处理器 Wiki 页面以及 CIO 是否已迁移到其他页面?

Guru**** 2572535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965757/ccs-cc1312r-have-processors-wiki-pages-relating-to-clock-and-time-functions-and-cio-been-migrated-to-other-pages

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

是否已将以下任何内容从处理器 Wiki 页面迁移到其他页面?

我认为这些页面仍然有用、在快速搜索中、似乎无法找到内容已迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    我查看了迁移计划、由于这些计划的视图数量非常少、因此没有一个计划标记为要迁移。  我们仍然可以访问 TI 内部的原始页面、因此如果有需要、我们可以随时迁移这些页面。   

    我将再次检查内容是否已整合到其他任何内容中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于时间和时钟功能... 我同意编译器手册中应说明通过定义预处理器符号__TI_TIME_USS_64可以将 epoch 从1900更改为1970。  因此、我提交 了 EXT_EP-10174 以更新编译器手册。  欢迎您使用该链接来关注此问题。  这篇文章所涉及的其他细节很少出现在论坛上,因此我对这些细节不太关心。

    关于 C I/O 协议... 编译器手册中介绍了本文中的核心详细信息。  其余的细节很少在论坛上讨论,因此也很少令人关注。

    谢谢、此致、

    乔治