This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:如何更改链接到库的路径。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964847/ccs-tm4c1294ncpdt-how-to-change-the-path-linked-to-library

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCS 10.1.1。 我想更改路径变量的值。 目前、CCS 从"home/ti"路径链接"tirtos_tivac_2_16_00_08"库。 我想更改该链接、并希望链接到工作区位置中可用的库。 我的目的是更改源站 SDK 代码、但目前它与"home/ti"路径链接在一起、而我所做的任何更改都不会出现在图片中。 要更改路径,请打开“属性”->“资源”->“喜欢的资源”,如下图所示。 即使在更改路径并关闭窗口更改的路径后、也不会生效。 当我重新打开窗口时、它会显示旧路径。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图的链接已断开。 您可以重新发布吗? 如果您仍有问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然是坏的。 您是否使用常见问题解答中提到的"插入/编辑媒体"按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上了屏幕截图、请参阅上述回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    原因很可能是该变量与 它下面的其它 COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_*变量一起被添加到项目中的 TI-RTOS 产品自动设置:

    如果要链接到不同位置的不同版本的库、我建议在链接器选项中创建和使用不同的变量、以便在编译期间使用您的库版本

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我尝试过这样做、我能够更改路径。 现在、我面临另一个问题。  请找到所附图片、并指导如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对项目做出了哪些确切的更改? 是否可以与我共享您的项目文件? 我只需要项目文件夹中的3*project 文件。

    谢谢

    Ki