工具/软件:TI C/C++编译器
我已经注意到、在不同版本的 CCS 中、它们为 MSP430提供了不同的 boot.c 文件。 唯一的区别是调用 main()将传递数据或不传递数据,但我们项目中的 main()函数被声明为参数的空值。
我有点担心编译器可能会因这种情况而无意中产生错误。
从 boot.c 调用 main()的正确语法是什么?
- main();
- MAIN (空);
- MAIN (0);
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
我已经注意到、在不同版本的 CCS 中、它们为 MSP430提供了不同的 boot.c 文件。 唯一的区别是调用 main()将传递数据或不传递数据,但我们项目中的 main()函数被声明为参数的空值。
我有点担心编译器可能会因这种情况而无意中产生错误。
从 boot.c 调用 main()的正确语法是什么?
我认为你打算不向 main 传递任何参数。
对于这种情况、请查看编译器 RTS 库中的引导例程如何调用 main。 RTS 库的源代码是编译器安装的一部分。 该文件名为 boot.c,一个典型的目录位置是...
C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_20.2.1.LTS \lib\src\boot.c
该文件中使用的语法是...
MAIN (0);
为什么0作为参数传递? 在大多数情况下、例如您的情况下、它是无害的。 但是,考虑一种情况,即某些代码从其他地方快速移植,并且在 main 的开头有代码,其启动方式与...类似。
int main (int argc、char * argv[]) { int i; for (i = 0;i < argc;i++) process_argument (argv[i]); /*此处提供更多代码*/ }
通过将0作为第一个参数传递给 main、可以安全地绕过该代码。
谢谢、此致、
乔治