This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:无法在 Launchpad 中刷写代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954929/ccs-cc2650-not-able-to-flash-the-code-in-launchpad

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试刷写 cc2650 launchpad 中的示例代码 hex 文件。当我刷写代码时、会出现以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包9.2.0.00002)。

有人能不能帮助我了解在 launchpad 中刷写代码的过程。

提前感谢。

此致、

BIpin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIpin、

    在搜索此主题时、我认为您需要对器件执行批量擦除。  

    我会尝试使用 UniFlash 擦除整个闪存。  您可以在以下位置使用在线工具执行此操作: https://dev.ti.com/uniflash

    选项如下:

    如果不起作用、您可以尝试使用 SmartRF 闪存编程器2:

    https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR

    我相信它可以选择进行批量擦除。

    此致、

    John