This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:警告:产品 SysConfig v1.4.0当前未安装。 将使用兼容的版本1.6.0。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953831/ccs-msp432e401y-warnings-product-sysconfig-v1-4-0-is-not-currently-installed-a-compatible-version-1-6-0-will-be-used

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

朋友好!

已将 CCS 更新为10.1.1、并为我们正在使用的器件更新了各种 SDK。

运行的 Build of,并看到上述警告(帖子标题):

这不能称为错误;工程编译正常。

但是、勇敢的开发人员如何控制这一点呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LouEEE!  

    您始终可以下载1.4的独立版本:

    https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG/1.4.0_1234

    请注意、许多 SDK 都与特定的 SysConfig 版本相关联、因此最好查看文档以确保使用具有特定版本 SDK 的正确 SysConfig 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki -首先、非常感谢您的快速回复;非常感谢。

    我安装了独立的 SysConfig 1.4.0 -项目仍然无法找到它。 请注意、这是 outofbox_msp432e401y_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs

    同样、它确实会建议和查找 SysConfig 1.6、并且构建时除了上述参考警告之外没有任何问题。

    项目直接从 MSP432E SDK 4.20.0.12导入、无需更改。

    随后、我在项目的"Preferencese-CCS Genera-Products"窗格中更改了"target" SysConfig。 此处更改为 SysConfig v1.6会按预期生成构建、没有错误。

    默认项目树在哪里可以找到 SysConfig v1.6? 我可能希望它位于 SDK 目录中;在哪里?

    那么、"如果它起作用"、我是否可以简单地假设我们可以使用 v1.6、而不会出现兼容性问题或其他问题? 我的假设是、项目的原始开发人员出于特定原因使用了 v1.4?

    实际上、我们在这里要做的是获取最新的代码和 SDK 示例、以及所需的经过削减的最佳工具集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="LouEEEE!]I 的确安装了独立 的 SysConfig 1.4.0 -项目仍然无法找到它。 请注意、这是 outofbox_msp432e401y_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs[/quot]

    您是否确定 CCS 已"发现"它?

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/950651/3512936#3512936

    [引用 USER="LouEEEE!">默认项目树在哪里可以找到 SysConfig v1.6? 我可能希望它位于 SDK 目录中;在哪里?

    它可能使用 CCS 随附的版本([CCS INSTALL DIR]\ccs\utils\sysconfig/1.6.0)

    [引用用户="LouEEEE!"]

    那么、"如果它起作用"、我是否可以简单地假设我们可以使用 v1.6、而不会出现兼容性问题或其他问题? 我的假设是、项目的原始开发人员出于特定原因使用了 v1.4?

    实际上、我们在这里要做的是获取最新的代码和 SDK 示例、以及所需的经过削减的最佳工具集。

    [/报价]

    这确实是 SDK 专家的问题(可能希望在 MSP 论坛中启动新的主题)。 通常、如果您可以在没有错误的情况下进行构建、这是一个良好的迹象、因为大多数不兼容问题都会在构建期间发生。

    谢谢

    Ki