器件型号:PGA400Q1EVM
工具/软件:코드 작곡가 스튜디오
你(们)好
它将用于使用 PGA400Q1EVM 测量压力。
我正在尝试构建一个用于开发的环境、
我正在尝试使用 CCS v9开发 PGA400Q1EVM。
请告诉我们您需要在下面的照片中设置什么。
此外、我想知道我是否可以将 GUI 中设置的内容视为源代码。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Seok、您好!
PGA400使用内部8051微控制器、遗憾的是 CCS 不支持该微控制器。 唯一可用的编程文档目前位于 TI.com 上的 PGA400页面上、并且 GUI 源代码目前未发布。
由于您的应用需要汽车资质认证、因此我还可以建议使用 PGA302作为替代产品。 目前仅提供商用版本、但计划在今年发布符合汽车标准的版本(PGA302-Q1)。 在发布 Q1版本之前、商业版本可用于评估器件以满足您的需求。 与 PGA300或 PGA305类似、PGA302集成了温度和非线性补偿算法、因此无需进行固件开发。
此致、