Other Parts Discussed in Thread: HDC1080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:HDC1080
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用传感器控制器从 HDC1080读取温度、我首先在正常的 TIRTOS 任务中实施了测试代码、一切都运行良好。 之后、我注释掉了任务中的所有代码、并移至传感器控制器 Ctudio。
目前我有几个问题:
- 为什么必须是从器件的 I2C 地址乘以2、这样才能得到正确的示例。 0x40到0x80?
- 为什么下面的 fwDelaysU 功能在两个 I2C 操作之间不能正常工作? 在示波器上、我只看到第一次操作、然后停止、当我移除 fwDelayUS 函数时、我看到两次操作。两次操作之间的延迟是强制性的。
//首次操作
i2cStart(); i2cTx (0x80 | I2C_OP_WRITE); i2cTx (0x00); i2cStop(); fwDelayU (4000、FW_DELAY_RANGE_5_MS);
//第二个操作 i2cStart (); i2cTx (0x80 | I2C_OP_Read); i2cRxAck (temp); i2cRxAck (output.temperature[n]); i2cStop ();