This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:4通道放大器

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747, TMS320C6748, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/906910/compiler-4-channel-amplifier

主题中讨论的其他器件:TMS320C6747TMS320C674866AK2G12

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我想使用6或8个扬声器设计扬声器阵列、

什么产品具有4通道放大器,它还具有 DSP?

对此,

Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joan、

    我不能完全确定我是否理解您的问题。 如果我正确理解、您将设计一个4通道放大器。 我不确定您打算如何将4通道输出用于6至8个扬声器。 您能否确认您将立体声线路称为单声道。 每个立体声数据都有两个通道。

    通常、您可以使用任何具有 I2S 输入和输出的 DSP 进行设计、以获得所需的通道数、然后在可编程 DSP 上添加放大器功能。 如果需要、您还可以额外实现带限和均衡。 我们有多个能够处理用例的 DSP。 您可以查看用于低功耗 DSP 操作的 TMS320C6748或 TMS320C6747。 为了获得更高的性能、您还可以在设计中利用66AK2G12。 所有这些 DSP 部件都具有 McASP 外设来处理多通道数据 IO、并且具有足够的性能、适合放大器应用。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    感谢您的回答。

    正如您说过的、我 正在设计一个8通道放大器、我希望放大器具有定向效果。 因此、它应具有设置每个通道之间的延时时间的功能。 首先、我要搜索 TAS3108EVM2、因为它具有8个通道、并且可以设置延时时间、但现在不支持。

    因此、我需要将两个具有4通道的开发板组合在一起、用于8个扬声器阵列。 上个月我咨询 TI、他们建议使用 TAS6424Q1、但最重要的问题是、 如果我想产生方向效应、我必须将延迟信号放入 TDM 插槽中并为阵列排列插槽。 但 TAS6424Q1 没有 DSP 延迟音频的功能。 因此、我需要其他具有4通道且具有 DSP 延迟音频功能的产品。

    请注意、

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    那么、是否有任何4通道放大器以及内置的 DSP?

    此致、

    Joan