工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我在 CC2652R1F_LAUNCHXL 上工作、一切顺利。
但我尝试通过启动板上的 xds110使用自定义板进行构建和调试、但它的工作失败、请注意以下事项:
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M4_0:无法运行目标 CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.2)
然后我检查我的硬件、VDDR 的电压为1.665V、 在启动板上为1.673V; 而 D耦 合的电压为1.294V、 在启动板上为1.27V。 我不知道它是不是流星。
它可以在闪存编程器2上进行检测和擦除、但不起作用。