This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28033:从 CCSv6.0.2迁移到 CCSv9时、代码不起作用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/796034/ccs-tms320f28033-code-not-working-when-migrating-from-ccsv6-0-2-to-ccsv9

器件型号:TMS320F28033

工具/软件:Code Composer Studio

客户担心他最近迁移的机器、该机器在 CCS6上工作、但对于 TMS320F28033处理器、CCSV9存在问题。   他 正在尝试运行 与 v6.0.2中没有问题的相同工作代码、因此该代码似乎不是问题。 问题出在构建和上传/调试器问题之间。
他 的旧机器是一台运行64位 windows 7的 HP Z440。  他的新机器运行 Windows 10也是64位操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Eric S"]问题在构建和上载/调试器问题之间的某个位置。

    您没有描述运行 CCSv9代码时的实际问题、但他们可以通过以下几种方法来缩小问题范围。

    1) 1)确定用于在 CCSv6中编译工作项目的编译器工具的版本。 然后将 CCSv9设置为使用相同版本的编译器工具。 执行此操作的过程在以下页面中进行了说明: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html。 然后构建项目并验证其运行情况。 如果其工作方式与以前相同、则行为的变化可能来自 CCSv9随附的较新编译器工具。 下一步是弄清差异及其影响是什么、在哪里。

    2) 2)获取从 CCSv6编译生成的.out 文件、并使用 CCSv9加载该文件(无需实际重建项目)。 这可以通过调用手动调试会话来实现、如下所述的过程: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch。 如果运行代码显示"问题"、则行为的变化可能来自调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我希望上述信息有助于客户了解 CCS 迁移并取得进展。 我现在将关闭此主题、但如果他们仍有特定问题或错误、需要进一步帮助、请随时回复。