工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试在代码中定义一个图像,然后将其显示在图像分析器上,例如,我要定义一个像 I_data 这样的变量:
unsigned char I_data[]={ 0x00、0x01、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x00、0x00 };
我希望在"图像分析器"中看到一个4x4图像、它有一个白色的列、但我得到的是其他的东西。 我使用以下设置:
1) 1)如何定义 I_DATA、以便可以看到第2个列中的白色列? 一个简短的示例将非常有用。
2) 2)如果我想拥有 RGB 图像、应该如何定义 I_DATA?
3) 3)我无法理解某些参数的含义、例如像素跨度或行跨度(当我使用 RGB 图像格式时)、您能否为我提供定义了这些参数的链接或文档?
谢谢。