This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译错误人数统计演示

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817739/compile-error-people-count-demo

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试为 IWR1642 EVM 构建一个人数统计示例。

DSS 工程会编译10个警告。 但 MSS 工程不会进行编译。 错误为:

 if (mmWave_open (gMmwMssMCB.ctrlHandle、&gMmwMssMCB.cfg.openCfg、&errCode)< 0)   

"./MSS_main.c"、第407行:错误#167:函数调用中的参数太少
1在编译"./MSS_main.c"时检测到错误。
gmaking[1]:***[MSS_main.oer4f]错误1.

我在 ti 文件夹中有以下软件包:

CCS 901

MMWAVE_INDUST_toolbox_3_6_0

MMWAVE_SDK_03_02_00_04

MMWAVE_STUDIO_02_00_00_02

C6000_7.4.16

DSPLIB_c64Px_3_4_0_0

DSPLIB_C674x_3_4_0_0

mathlib_C674x_3_1_2_1

BIOS_6_73_01_01

TI-CGT-ARM_16.9.6.LTS

xdctools_3_51_02_21_core

此错误是否是由于更高的 SDK 和工具箱版本而发生的?

UPD:SDK v.2.0.0.04正在编译、但我有以下警告:

clel4f 封装/cfg/MSS_MMW_per4f.c……
"package/cfg/MSS_MMW_per4f.c"、第17360行:警告:语句不可访问
"package/cfg/MSS_MMW_per4f.c"、第17982行:警告:语句不可访问
"package/cfg/MSS_mmw_per4f.c"、第18345行:警告:无法访问语句
"package/cfg/MSS_MMW_per4f.c"、第18627行:警告:语句不可访问
"package/cfg/MSS_mmw_per4f.c"、第18870行:警告:无法访问语句

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载 SDK 2.1以编译 IWR1642演示。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据发行说明检查 ti 文件夹中的软件包版本。