This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H06:发布模式是否可以在 CCS7中同时显示 c 代码和汇编代码?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804692/ccs-66ak2h06-is-it-possible-the-release-mode-can-show-c-code-and-the-assembly-code-together-in-ccs7

器件型号:66AK2H06

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想在发布模式下构建代码。

CCS7是否可以同时显示 c 代码和汇编代码?

我的意思是、如果我查看 c 代码的某些部分、CCS7也可以立即显示相应的汇编代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以在"Disassembly"视图中执行此操作。 这种方法的关键之处在于、已经生成了调试符号、并且优化已达到最低要求。 "发布"配置往往启用了一些优化、这就是为什么有时 C/ASM 混合模式视图也不起作用的原因。 可以在工程编译属性中更改优化级别。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    我仍然不知道如何在工程编译属性中设置它。
    您是否有相关教程或文档(使用 CCS7)?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 CCS 用户指南的"工程管理和编译"一章:
    dev.ti.com/.../node

    关注"创建和管理项目"下的"配置项目"部分

    谢谢
    Ki