This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:RF430FRL152H 编程

Guru**** 675350 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/803967/ccs-rf430frl152h-rf430frl152h-programming

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我发现设备的连接位置与所附图片相同。
但是、查看连接位置的电路图非常复杂、我甚至无法想象。
(电路图: www.ti.com/.../tidrex0.pdf)

对于 RF430-TMPSNS-EVM,我想知道它是如何编程的。(我们不需要 ADC1、ADC2 (温度传感器)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    可通过两种方法对 RF430FRL152H 进行编程。 一种是使用需要电平转换器的 JTAG 接口、因为 RF430FRL152H 是1.5V 器件、编程工具无法处理该器件。

    另一种方法是使用 TRF7970读取器进行"无线"编程。 它使用标准 ISO15693命令。
    演示 GUI 支持此编程。

    对于 RF430-TMPSNS-EVM、不需要编程、因为只使用 ROM 代码中的构建。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 接口现在在销售吗? 请提供链接 T^T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何进行无线编程? 我想知道如何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    MSP JTAG 编程工具:

    http://www.ti.com/tool/msp-fet

    有关"无线"编程的更多信息、请参阅 RF430FRL152H 用户指南的第7章:

    www.ti.com/.../slau607c.pdf

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:RF430FRL152H

    工具/软件:Code Composer Studio

    我们希望通过 CCS 打印 RF430-TMPSNS-EVM 的 ADC0值。 有可能吗?
    如果可能、是否有示例代码?

    我有另一个问题。
    Debug 是在 CCS 上执行代码的正确按钮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyosung、

    如果您想使用 RF430FRL152进行开发、我建议您使用 RF430FRL152H EVM:

    www.ti.com/.../TIDM-RF430FRLSENSE

    此 EVM 已配备 JTAG 端口。 还提供 CCS 示例代码。

    RF430-TMPSNS-EVM 的用途是用作演示器而不是用作开发工具。

    此致、
    Helfried