This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F28335-HT:CCS 的构建结果取决于工程路径

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/798397/ccs-sm320f28335-ht-build-result-of-the-ccs-is-dependent-on-project-path

器件型号:SM320F28335-HT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Stephan、  

我有相同的问题、输出文件取决于源位置。 您能向我解释一下您如何解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    您在另一个线程中提到的同一 XDC.meta 中看到的输出之间的差异是什么?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我不使用 XDC.meta。

    此致、
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    如果您不使用 XDCTools、则问题将是其他问题、因为该其他线程中的问题与 XDCTools 有关。

    您能描述一下您看到的内容吗? 构建输出中有什么变化?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    使用二进制编辑器浏览.out 文件时、我注意到源路径中的 dipendence (同时禁用断言):

    (PAR 编号是 f28004、我在本节中发布过、因为它与特定硬件相关)。

    此致、  

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    包含在.out 文件中的调试信息包括路径信息。 这会因编译时源文件的位置而异。 即、以便调试器可以找到用于调试的文件。

    请注意、即使调试信息不同、加载到器件上的实际部分也可能相同。 有一种方法可以比较目标文件。

    有一个包含一个名为 objdiff 的脚本包。 Objdiff 将按段比较来执行段。

    software-dl.ti.com/.../sdto_cgt_cg_xml_overview.html

    此致、
    John